This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:Wi-SUN 从节点发送到路由器的间隔消息

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1388186/cc1314r10-wi-sun-sending-interval-messages-from-node-to-router

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

您好!

我在中编写了一个函数  \simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17\examples\rtos\LP_EM_CC1314R10\ti_wisunfan\ns_CoAP_node 每30秒从边界节点发送一次 CoAP 消息到边界路由器。 但是、我注意到路由器仅在功能完成后才收到这些消息、而不是像请求那样增加。 我不确定这种行为的发生原因以及如何解决它? 我猜它在某个地方被缓冲,但我不知道在哪里看。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好

    您能否提供一些有关您正在处理的项目的信息? 这是否用于研究项目/任务?

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我正在从事的一个个人项目、到目前为止、 我希望能够模拟终端节点将数据发送到路由器节点。 与物联网系统类似、在物联网系统中、路由器不一定向每个节点发送请求消息、而节点每20/30秒就会向路由器发送一些异步数据。 如上所述、我在实现此功能时遇到了一些问题、指的是路由器收到这些消息的时间。 对于节点、我编写了一个具有简单的 for 循环和发送消息的延迟的函数、但注意到在路由器端、它只有在函数退出后才接收消息、而不是在循环运行时接收消息。 我猜是在接收或发送结束时、这些消息会在某个位置被缓冲、并在函数结束时被刷新、但不确定是不是这样以及/或如何解决?

    再次感谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢信息 Darren。

    目前、由于休假、我们没有任何资源对此进行调查、因此可能需要一两周时间、我们才能为您提供答案。  

    很抱歉给您带来不便

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    1.您使用的是哪个 SimpleLink F2 SDK 版本?

    2. BR 和 RN 是否直接连接、或者两者之间是否存在跳频?

    3.能否提供监听器记录此事件? 然后、我们可以看到消息是如何通过无线电传输的。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/ti_wisunfan/html/wisun-guide/debugging-index.html#packet-sniffer

    谢谢、

    Marie H.