This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R74T0RGZR:连接问题

Guru**** 2541790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1387595/cc1312r74t0rgzr-connection-issues

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUN

工具与软件:

我们无法在我们的 Wi-SUN 路由器节点和基于 Renasys 的边界路由器之间建立可靠的 WiSUN 连接、这两者供客户使用。  我们成功处理了广播消息、但单播序列开始后、我们似乎会丢失数据包并无法建立连接。



我们的设置:
-我们使用基于 TI CC13xx 的路由器节点、具有未经修改的 WiSUN 堆栈。  (CCS 12.60 + SDK 7.10、与 CCS 12.71 + 7.41.00.17具有相同的行为)
-客户已确认他们使用的是带有 FAN1.0堆栈的 Renasys R5F56519BDFM。  
-为巴西配置区域。
- WiSUN 参数,特别是单播和广播计时,匹配。

 观察结果:
-固定频道运行良好。 路由器节点可以看到通告、配置、验证和确定路由。  一旦建立、此连接就会稳定。  
-跳频失败。 具体来说、路由器节点通常在 EAPOL 交换过程中无法收到 ACK。
-有时(<%5 ),我们超越 EAPOL,但我们仍然会在不久后丢失数据包
-监听在所有通道上都很棘手,但有时我们会捕获身份验证流程的片段。  这通常由单个通道上的 TX + ACK 组成、有时我们只会看到 TX 部分、我不确定我们可以从这部分推导出多少数据。
-我们一次或两次成功完成了完整的身份验证流程,但这是不可重复的。
-从边界路由器接收广播消息是可靠的。


您有什么帮助和解决此问题的建议吗? 例如、
-您是否了解 TI 和 Renasys 之间的任何 WiSUN 互操作挑战?
-是否有办法验证信道跳频序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定您正在起诉的设备。 CC1310不支持我们的 Wi-SUN 堆栈(如您所说)。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户未指定设备、但我会询问具体情况。 我使用 CC1310作为通用 PN 来创建该帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在使用的器件是 CC1312R74T0RGZR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找可以帮助解决您的问题的人、但请注意、由于度假时间、响应时间比正常时间稍长。

    很抱歉。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我相信此案例已通过电子邮件解决、因此我将关闭该主题。

    谢谢、

    Marie H.