This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:有关可能错误的问题("CC13xx 远距离模式"文档和相关问题)。

Guru**** 2594450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1385875/cc1352p7-a-question-regarding-a-possible-mistake-cc13xx-long-range-modes-document-and-related-questions

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

阅读" CC13xx 远距离模式 "作者 Sverre Helen 并于2018年12月发布[链接]、我不得不在 这一部分停下来:


"表2中有几个要点。 首先、较高的 DSSS 速率可提供更高的灵敏度增益。 当然、这是以延长数据包持续时间为代价的 "


这毫无意义。

直接序列展频背后的整体理念是在脉冲持续时间相同的情况下提高线性调频脉冲速率。
这是傅里叶变换和时域-频域关系的核心概念的直接应用、其中我们知道时域中较小的脉冲宽度会在频域中产生更宽的正弦平方函数、这是直接序列展频的基础。

DSSS 系统的作用是保持符号持续时间、同时将原始符号脉冲替换为 如此多的短持续时间脉冲。
由于新信号的傅里叶变换、因此将按照我之前所说的那样对频谱进行展频。

所以、如果我是对的、那么说增加撒布机代码长度将增加数据包的持续时间是不正确的。

我想知道为什么有人提到"这当然是以延长数据包持续时间为代价的"

此外、是否有任何有关不同物理层配置的符号持续时间的数据? 如果是、我可以在哪里找到该文档?

谢谢。



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意应用手册在术语方面可能有点混乱/不正确。

    但是、对于 SimpleLink LRM PHY、应用手册中的说法正确:

    • 对于每个输入位、卷积编码器都会生成两个输出位
    • 支持4种不同的撒布器长度(1、2、4、8)

    对于给定的符号速率、数据速率如下:

    数据速率=压缩速率/(2*DSSS)

    这表明、对于专有的 PHY、当您增加 DSSS 时、数据速率会下降。

    询问"不同物理层配置下符号持续时间的任何数据"时、不确定您参考的是什么内容

    对于 SimpleLink LRM、有两个 PHY 设置可在 SmartRF Studio (和 SysConfig)中进行表征和使用。

    两者都具有20ksps 的符号速率。

    DSSS = 4的和 DSSS = 2的分别具有2.5kbps 和5kbps 的数据速率

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题不是关于 DSSS 和 FEC 配置。

    这只是一个事实,这是错误的说,当使用 DSSS 你将有更长的数据包持续时间。  

    在合法的 DSSS 系统中、您不需要数据速率=符号速率/(DSSS 展频比*卷积编码器速率)。

    以下是 DSSS 系统中发生的情况:

      展开前的1位原始数据:-------------------------------------------------------  |  

    是"是"  之后 使用5个 芯片进行摇臂:_|-|-|_

    具有无限频率行为 持续时间 ,但第二个有更高的波动的时域,这意味着 更宽的光谱 .
    上述两者的数据速率相同、为1位/x 秒、其中 x 是原始脉冲的持续时间。 换句话说、将扩散芯片相乘 不会改变数据速率 .


    如果 TI 所做的与 上述示例中的情况不同、则不应将其称为 DSSS。

    如果 TI 所做的 只是用更多位替换一个位(不称为 DSSS)、则可能会 调用此增加的开销  脉冲整形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将您的反馈转发给研发部门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siri、我尚未收到您的研发团队提供的反馈 Anthony Vaughan。 您可以继续跟进吗? 或者是否有直接联系他们的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我转发了您的输入、您认为应用手册使用的术语有误、并且 R&D 发出了 JIRA 请求单、他们应该使用应用手册中的另一个术语。

    我没有更新时间线。

    Siri