This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:未发送或接收、射频输出上的方波。

Guru**** 2594420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1394228/cc1101-not-transmitting-or-receiving-square-wave-on-rf-out

器件型号:CC1101

工具与软件:

大家好、我们正努力使 CC1101正常工作(915MHz 频段)。 原理图应 与参考设计相同(见下文)。 在探测 CC1101的射频输出引脚并告诉其传输时、我们可以看到一个奇怪的~600Hz 1V 方波(在两个射频输出引脚上)。 探测不同的设计(可正常工作)不会显示该方波。 SPI 似乎按预期工作。 我们没有频谱分析仪、但正在获取一台。 DCOUPL 引脚显示1.8V。  

非常感谢您提出任何建议。