This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:特定频段使用

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1395042/cc1200-specific-frequency-band-usage

器件型号:CC1200

工具与软件:

嗨、团队:  

  • 我们是否可以在数据表中未指定的频率之间使用 CC1200 160 MHz 和280 MHz 频率下?  

  • 设置初步测试系统需要什么以及需要使用哪些演示板进行测试 4FSK、速度为1Mbit/s

此致、  

Adriana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1200可以运行在数据表中指定的全部频带上:

    这些频带通常限于振荡器和 PLL 分频器、因此不建议在这些频带外运行。

    164 -190 MHz、205 -237.5 MHz 和274 -280 MHz 在160 MHz 和280 MHz 之间的频带内受支持。

    有适用于169 MHz 的 EM 板可用于在上述频带中工作、作为起点。