This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:在 Simplelink SDK 中找不到 EasyLink API (7_41_00_17)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1392925/cc1314r10-easylink-api-not-found-in-simplelink-sdk-7_41_00_17

器件型号:CC1314R10
Thread 中讨论的其他器件: CC1310

工具与软件:

您好!

我正在 CC1310上基于 EasyLink API 的现有项目下工作。 我们计划升级到 CC1314R10。

EasyLink API 是否可用于 CC1314 (我尚未找到)?

我已经尝试使用 CC1310工程中的 EasyLink 文件(基于"rfEasyLinkEchoT/CC1314-examples") 和 Rx 1314-"rfPacketTX-example"、以查看是否可以移植。 不过、通过深入研究射频驱动程序库(simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17\source\ti\drivers\rf\rf*.h)、我无法找到 EasyLinks 清除通道传输(EasyLink_transmitCcaASYNC)所需的"rf_scheduleCmd"函数。

是否计划在1314年移植 EasyLink API?如果是、什么时候?

还考虑了向15.4 Stack (非信标模式)的转换、但是、目前它似乎不符合我们的要求(但我愿意提供建议):
传感器数据应可由多个收集器接收
收集器到收集器的通信
收集器到传感器的 通信(无轮询)

感谢您的创意、祝您愉快!