This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:CCFG 存储器地址映射

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1395409/cc1354p10-ccfg-memory-address-mapping

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

您好!  

我对数据表指出 CCFG 是闪存的最后一个扇区的说法有点困惑。 它应该在 0xFF800 (100000-800)处。

但是、OAD 指南显示了布局、CCFG 位于0x50000000、超出了1MB 闪存。

请帮助您澄清。 谢谢。

闪存存储器最后一个扇区必须包含客户配置部分(CCFG);引导 ROM 和 TI 提供的驱动程序使用该部分来配置器件。 此配置是通过 ccfg.c 源文件完成的、TI 提供的所有示例中都包含该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    CC13x4器件上 CCFG 的地址为  0x50000000至0x50000800。 这是因为我们为 CCFG 提供了专用的内存、它不是1MB 闪存区域的一部分。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢你。