This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:5GHz 和2.4GHz 专有协议

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1395739/cc1352p7-5ghz-and-2-4-ghz-proprietary-protocol

器件型号:CC1352P7

工具与软件:

您好!

我正在寻找一个解决方案来获得2.4GHz 和5/6GHz 的专有无线电协议(数据速率> 2Mbps)。

这是否可以使用 WiFi 芯片组和访问最低 PHY 层,并设计我自己的协议而不是 WiFi ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352P7不是 WiFi 芯片、也不涵盖5GHz。 我建议在 WiFi 论坛上发帖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    但这对于 TI 提供的任何 WiFi 解决方案都是无法做到的。