This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:API 1.0订单状态

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1396133/cc1312psip-api-1-0-order-status

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们已 通过 TI API 1.0为器件型号 CC1312PSIPMOTR 下订单。 但是、订单状态返回"正在处理"而不是"已完成"。 我们是否可以理解这意味着什么?

如需更多信息、请通过私人聊天联系我们。

谢谢。此致、

Htet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    遗憾的是、关于 e2e 上的订单状态、我们无法提供帮助、因为这是一个技术支持论坛。 有关订单状态的信息、请联系您当地的销售团队。