This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1312PSIP:运行传感器/收集器应用15分钟以上。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1392872/lp-em-cc1312psip-running-the-sensor-collector-apps-for-more-than-15min

器件型号:LP-EM-CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:CC1350CC1312PSIP

工具与软件:

我一直使用 CC1312PSIP 器件的传感器/收集器示例进行开发。  我最近开始使用 CC1350板上的 Wireshark 和数据包监听器来分析数据包。  在继续运行的过程中、我开始注意到传感器将是孤立的、然后会频繁地重新连接。  一旦发生这种情况、如果我对电路板进行重置、他们将立即重新开始。  在 Wireshark 中、它显示为协调器重新调整。  设置是否有问题或最新工程是否存在问题?  我最初 下载的项目是早期版本、目前使用的是2024版本。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.您使用的是哪个版本的 SimpleLink F2 SDK?

    2.在此设置中、您是否同时对收集器和传感器使用 CC1312PSIP?

    3.当您说传感器重新加入的频率相当高时,您能给我一个粗略的时间估计吗? 30秒? 5分钟?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    我安装了7.41.0.17、7.40.0.77和7.10.2.23版本。  我在发生这种情况时所测试的最新传感器/收集器版本使用的是版本7.41.0.17 、如 发生这种情况时的包含信息中所示。   我一直在测试 且遇到类似问题的项目代码是使用7.10.2.23 、因为我加载基于它的示例已经六个月了。  最新版本有哪些新功能?  这会影响 我的项目吗、我应该刷新项目的传感器/收集器部分吗?

    我将 CC1312SPIP 用于收集器和传感器。

    大约每10秒钟、它将在运行20至30分钟后重新加入。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将询问是否对最新 SDK 中的 CC1312PSIP 进行了任何更改。

    我将尝试重现您看到的内容、并在明天回复您。 您能告诉我您使用的模式(FH、信标、非信标)和哪个频带吗?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    我使用的是非信标模式。  我没有对项目进行任何更改。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    我在不同的位置、针对传感器/收集器运行最新项目、并且只发生了一个孤立事件。  我从 Wireshark 发送文件。  您能详细介绍一下发生了什么情况吗?  似乎它有时发生的频率更高。  星期五一遍又一遍地重复。

    谢谢!
    Kevine2e.ti.com/.../One-Orphan-Notification.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    我目前的主要问题是获得 FCS 校验和错误、以及如何解决该问题以及如何输入加密密钥对数据包进行解码。  协议进入孤立模式的问题也是一个问题、但我不知道会发生什么情况。  我还希望获得关于该协议的一些指导。   有几个数据交换,你能解释这些是什么,为什么它们是不同的规模。  下面是互动的文本版本,当他们第一次设置,然后我做了几个分离/关联。

    58信标请求
    61信标、src:0xaabb
    69协会请求、RFD
    53确认、不良 FCS
    66数据请求
    53确认、不良 FCS
    75关联响应、平移:0x0001地址:0x0003
    53确认、不良 FCS

    60数据请求
    53确认、不良 FCS
    148数据、DES:0xaabb、src:0x0003
    53确认、不良 FCS

    60数据请求
    53确认、不良 FCS
    78数据 dst:0x0003、src:0xaabb
    53确认、不良 FCS
    78数据 dst:0xaabb、src:0x0003
    53确认、不良 FCS

    60数据请求
    53确认、不良 FCS
    88数据、dst:0x0003、src:0xaabb
    53确认、不良 FCS
    90数据、dst:0xaabb、src:0x0003
    53确认、不良 FCS

    148数据、dst:0xaabb、src:0x003
    53确认、不良 FCS

    我需要发回一些数据、我在协议中没有看到收集器向传感器发送数据。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    我还看到、当拔下收集器时、传感器会发出孤立通知、传感器无法重新连接。  我设置网络并在收集器上打开它、但传感器在拔下之前不会重新连接。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    传感器在5分钟的延迟后确实重新连接、我认为这是在 sensor.syscfg 中设置的。  在5分钟延迟后再次发送 Orphan 通知后、它进行了6个协调器重新调整数据包、现在看起来恢复正常通信。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    听起来您的问题在很大程度上取决于环境。 这是否是唯一重要的因素? (该 SDK 版本无关紧要?)

    首次引导收集器时、它将对通道映射中的所有通道进行活动扫描。 根据此扫描、它将选择活动最少的信道并将其用于网络。

    它永远不会更改通道。

    您是否知道网络运行多长时间后才开始出现10s 问题? 您可以使用 SmartRF Studio 快速扫描频道和频道上的噪声/活动。

    谢谢、
    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎总是赞成第一个信道(1)。  除了今天一次之外、我不会看到孤立的问题。  但是、还会出现另一个问题。  我包含其中的 Wireshark 日志。  当我拔下传感器时会发生这种情况、它会进行重新连接与 A 连接。  它取决于网络是开放的还是关闭的。  关闭后、我重新加入并连接、但每10个数据包就会产生延迟、此时它会发出信标请求。  如果网络打开、它将重新加入、一切正常、我没有收到信标请求和延迟。

    e2e.ti.com/.../Stall-when-sensor-side-does-a-rejoined-vs-a-joined.zip

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我意识到默认示例仅启用了前四个通道。

    您可以增加频道映射中的频道数量、但请注意、这将增加您的加入时间。

    您也可以尝试切换使用的频道,可能选择一个在频段的不同一侧,选择一个在中间等,以获得一个更虚拟化的设置之间的选择。  

    在你的第二个问题上, 我需要与一位同事交谈,然后回到你的身边。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将重现该问题并查看是否可以重现这些信标请求数据包。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们使用 SimpleLink F2 SDK 7.41以 CC1312PSIP 作为收集器和传感器来设置测试。 我们无法再现您通过信标请求看到的内容。

    在这两种情况下(开放式或封闭式网络)、传感器都能够重新加入并发送数据包。 我们没有看到任何 becon 请求。 它已经运行了5分钟、我们重新加入了4次。

    谢谢、

    Marie H.