This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1312PSIP:收集器/传感器项目中用于定义的文档是什么?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1396514/lp-em-cc1312psip-what-is-the-documentation-for-the-defines-in-the-collector-sensor-projects

器件型号:LP-EM-CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我不断遇到定义、我不知道它们的函数。  是否有相关文档?

下面列举了几种:

IEEE-COEX_TEST

IEEE-COEX_MEDICTIONS

COEX_MENU

MAC_LEVEL_SKS

DEVICE_TYPE_MSG

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    "COEX"定义用于验证/测试 Wi-Fi 共存 功能(如果在 SysConfig 中启用)。  DEVICE_TYPE_MSG 启用器件类型请求/响应(应用层)消息。  "SKS"预定义与密钥生成/存储相关、不应修改。

    此致、
    Ryan