This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310F32RHBR 集成环天线

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1388366/cc1310-cc1310f32rhbr-integrated-loop-antenna

器件型号:CC1310

工具与软件:

尊敬的团队

我们将 CC1310F32用于密钥卡项目

由于我们正在将您用于密钥卡应用的控制器 CC1310F32RHBR 在315 MHz 频率下工作、

您是否会提供特定控制器的集成环路天线设计的示例电路?

注意:我们使用了环形天线、但工作状态不佳、仅在短距离内工作。

提前感谢

此致

Elavarasan Thilagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于315 MHz 处的物理尺寸较小、遥控钥匙的环形天线具有非常小的带宽、最终设计和调谐也取决于遥控钥匙外壳材料。

    您能否分享天线测量和布局?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    我现已附上天线尺寸和布局供您参考

    走线长度:106.4989 mm

     走线宽度:0.63mm

     迹线高度:0.035MM

    此致

    Elavarasan Thilagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该天线的带宽较小、仅有几 MHz、因此由于其带宽较小、天线匹配至关重要。

    您是否首先测量了传导输出功率以确认其符合预期?

    即 完全断开天线并在最大功率设置下测量传导输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    我们 使用频谱分析仪获得了-80到-90 dBm 的信号强度、

    您是否会提供特定控制器(CC1310F32RHBR)的集成环路天线设计的示例电路?

    此致

    Elavarasan Thilagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否首先测量了传导输出功率以确认其符合预期?

     -这应该在14 dBm 区域,以实现最大输出功率设置。

    不建议使用环路天线、因为带宽太小、以至于这将很敏感并且需要调优。

    您是否可以使用 脉冲 W3126等电线天线?  https://productfinder.pulseeng.com/doc_type/WEB301/doc_num/W3126/doc_part/W3126.pdf

    我建议改为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应

    我们将尝试更新有关工作的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保添加 PI 网络以进行天线匹配。

    这将为您提供更大的调优灵活性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认以下电路是否匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样没有问题。

    L10、C28、C24和 L11应仅用于天线匹配。

    务必首先移除 C21来测量传导输出功率、并在 C21/C31结处测量。

    你有一个 VNA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅使用频谱分析仪、  

    应用的功率是 dBm、仅通过频谱分析仪测量、

    需要配备 矢量网络分析器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、您建议的要点如下  

    "务必首先移除 C21来测量传导输出功率、然后在 C21/C31结点进行测量"

    我们将 C21和 C31的结点 作为测试点、

    "此时我们需要如何测量传导输出功率?"

    "请详细说明。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我们按下面提到的方式进行更新、PCB 的顶部和 BOT 侧

      

    这里提到的蓝色是天线

    敬请提供有关此设计的宝贵反馈

    此致

    Elavarasan Thilagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理想情况下、天线区域不应有 GND 或元件。

    为什么天线区域周围有一个接地环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这不是天线上的接地环、为了获取我们在 OEM 板上找到的铜孔提供的最佳信号、所以我们在设计中复制了这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将移除天线周围的这条引线环、在该区域中仅使用螺旋天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于我们的应用来说、这不合适、机械外壳已经固定了、因此我们更喜欢单独使用 PCB 天线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有太多空间来组装您推荐的天线、我们应用的机械外壳已修复