This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:当使用2对 CC112-90时的干扰处于彼此的范围内

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1395928/boostxl-cc1120-90-interference-when-using-2-pairs-of-cc112-90-coming-in-each-others-range

器件型号:BOOSTXL-CC1120-90
Thread 中讨论的其他器件:CC1190CC1120

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们使用的组合 CC1120-90 在地磅项目中、我们使用一对对讲机以无线方式将主设备连接到数字称重传感器(10个号码)、在此系统中、主设备每轮询一次称重传感器 40毫秒 并读取称重传感器、并在桥上有任何负载的情况下读取值... 另一对对讲机用于将测量的称重传感器/称重桥值从主设备发送到七段显示单元、这些值每发送一次发送到显示单元 1000毫秒 大约... 所有对讲机都配置为在以下位置工作 868MHz、50Kbps、2-GFSK 调制、我们已在这些对讲机中实施了地址过滤功能并进行了测试、这似乎工作正常。 在这种情况下、当主对讲机和称重传感器之间的通信处于启用状态时、系统似乎可以正常工作、并且很少出现缺失/错误... 但是、当主机和显示单元之间的对讲机同时打开时、缺失/错误似乎呈指数级增加、并且系统无法正确读取负载单元...
为了缓解此问题、我们将对讲机的(将主设备连接到显示器)设置更改为 200kbps 比特率与 4-GFSK 调制、将其他无线电的设置保持为默认50Kbps、2-GFSK。 我们观察到、系统现在正在正确读取负载单元(缺失/错误仍然很少)、并且显示单元也在正常工作。 因此、我们可以肯定、这些错误是由于附近对讲机的干扰造成的。
我们想了解这是否是我们在这种情况下应该期望的结果、您能否向我们建议我们应采用哪些方法来减少由于附近对讲机的干扰而导致的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    根据您的描述、我认为问题在于主设备同时尝试使用一个无线电向显示单元进行传输、同时使用另一个无线电从称重传感器单元进行接收。 由于主器件上的两个无线电似乎非常接近、因此 预计 Tx 无线电会干扰 Rx 无线电、尤其是在它们处于相同频率的情况下。

    改为显示主设备上的200kbps 可能会减少错误、因为传输较短。 为确保这一点、我需要看到某种轨迹、这些轨迹在每个无线电处于 Tx、Rx 或 OFF 状态时显示。

    我的建议是同步对讲机、以便主对讲机不能在其在另一个对讲机上接收的同时进行传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢 您的答复
    如 论坛中提到的、有2对进行通信、如随附的图片所示。
    当单独配对运行时、系统按预期工作。 当线对2打开时、线对1上有很多封装损耗。
    1.我们可以将线对1与线对2隔离吗
    2.我们是否可以在两个不同的通道中维持线对1和线对2、以便不会发生接口连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单元1和3在主器件上的距离有多近? 它们是否位于同一个 PCB 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们位于不同的 PCB 上、彼此之间保持大约10cm 的距离

    这方面有什么限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当一个单元传输时、相距仅10cm、另一个器件将接收到相对较高的信号、尤其是使用 CC1190、它会阻止另一 个单元从其他2个单元中的任何一个单元接收到信号。

    您可以尝试使用不同的频率、但可能仍然存在干扰问题、因为 单元1和3 在物理上非常接近。 如果您这样做、您应该选择间隔为10s 的 MHz 频率。

    另一种选择是同步单元1和3、以便在一个需要发送或接收时、另一个单元不发送。

    最后、您还可以使用 CC1120的载波感测功能来检查是否有器件在信道上传输。