This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5403: 10 years Longevity

Guru**** 2924830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, TPS5403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1396834/tps5403-10-years-longevity

器件型号:TPS5403
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17

工具与软件:

您好、TI:

我们正在设计一种在 ISM 频段中运行的无线电池供电设备。 设计中将使用以下器件。

 

SN74AHC1G86DBVR IC 栅极异或单通道双输入 SOT23-5
SN74LVC2G17 双路施密特触发缓冲器
TLV61220DBVR IC REG BOOST ADJ 220MA SOT23-6.
TPS61016DGS IC REG 升压3.3V 1.07A 10VSSOP
TPS5403DR IC REG 降压3.3V 1.7A 8SOIC

 

请告诉我上述器件是否支持10年。 如果不是、您是否可以建议为相同的替代产品提供替换产品?

此致、

Aditya