This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:选择了哪个引脚?

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1397012/cc1312r-which-pin-is-selected

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

很抱歉问,也许对一些人来说很明显……

我尝试在制作中将 SPI 器件添加到我的 CC1312板。 我得到了使用以下引脚的建议

SCLK 16/32

POCI 15/11.

Pico 12/19

CSN 1/30

为什么有两个引脚建议、如何在这两者之间进行选择?

POCI、引脚15用于后门编程、但我可以对此进行更改

CSn 引脚1用于 UART_1、因此这是一个冲突。

我可以看到、我可以选择其他引脚、但它们始终显示为成对吗?

此致、

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    实际上、这不是引脚对、而是 A 指示器。

    您可以在 SysConfig 中概览这些数字:



    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、

    是的、这很简单...

    而且、我可以看到我可以更改 pinmux 条目中的引脚...

    此致、

    Gullik