This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:WiSUN 堆栈无法连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1392078/launchxl-cc1352p-wisun-stack-unable-to-connect

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

工具与软件:

大家好!

目前使用边界路由器和路由器节点示例代码测试 TI WiSUN 堆栈。

对于边界路由器:

电路板:CC1352P7-1 Launchpad

BIN 文件:ns_br_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang.hex

SYSCFG:REGION (地区)(JP、默认信道计划)、PHY 模式 ID (模式2、50Kbps、Mod Index 1、Pan ID 0xBEEF)

对于路由器节点:

电路板:CC1352P1 Launchpad

BIN 文件:ns_node_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.hex

SYSCFG:REGION (地区)(JP、默认信道计划)、PHY 模式 ID (模式2、50Kbps、Mod Index 1、Pan ID 0xFFFF)

CC1352P1上路由器节点的 PAN ID 无法更改、因为它会根据加入的网络进行更新

所以我正在遵循 ti-wisun-pyspinel 指南 https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfan-pyspinel  为 BR 和 RN、能够在同一个主机上设置 BR 和 RN、在 pyspinel 上设置两个终端。 我看到了这篇 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1322882/cc1352p7-ti-wisunfantund-wi-sun-networking-on-beagleplay-board/5045512#5045512 、Arthur R [2]指出、 在同一台主机上同时使用两个接口可能会出现网络接口问题、因此需要在不同的主机或 VM 上部署。

所以我将 RN 部署在另一个主机上,而 pyspinel 显示,经过10-15分钟的`ifconfig up`+`wisunstack start`后,没有与 WiSUN 网络的连接。

我无法上传图像、似乎有一些上传问题。

// Spinel-CLI 在边界路由器上、一切都很顺利。

*******

SPINEL-CLI > panid
0xbeef
停止更新的
SPINEL-CLI > ifconfig
并集
停止更新的
Spinel-CLI > wisunstack
启动
停止更新的
Spinel-CLI > routerstate
5.
已成功连接并正常运行
停止更新的
SPINEL-CLI >
***

// spinel-CLI 在路由器节点上、wisunstack 显示为停止、我重置和 ifconfig 启动和 wisunstack 启动、wisunstack 仍然显示为停止、但 routerstate 正在扫描合适的网络

***

SPINEL-CLI > panid
0xFFFF
停止更新的
SPINEL-CLI > ifconfig
并集
停止更新的
Spinel-CLI > wisunstack
STOP (停止)
2024年7月25日星期四18:32:32完成
SPINEL-CLI > wisunstack 启动
错误
Spinel-CLI > routerstate
1.
扫描合适的网络
停止更新的
SPINEL-CLI > RESET

Spinel-CLI > routerstate
0
空闲
停止更新的
SPINEL-CLI > ifconfig
缩小了
停止更新的
SPINEL-CLI > ifconfig up
停止更新的
Spinel-CLI > wisunstack
STOP (停止)
完成时间:2024年7月25日星期四18:33:00
SPINEL-CLI > wisunstack 启动
2024年7月25日星期四18:33:06发送
Spinel-CLI > wisunstack
STOP (停止)
2024年7月25日星期四18:33:10完成
Spinel-CLI > routerstate
1.
扫描合适的网络
停止更新的
SPINEL-CLI >

*******



如果需要更多信息或需要尝试其他操作、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    很抱歉延迟了响应。

    我的建议是对两个器件进行完全批量擦除、重新加载映像、然后在不同的主机上重试。

    如果仍然出现问题、请告诉我。

    谢谢、

    Marie H.