This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:低于1GHz 高速1-2Mbps

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1397263/cc1354p10-sub-1-ghz-high-speed-1-2mbps

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

您好!  

在 Smart RF Studio 中、我看到目前低于1GHz GFSK 的  最高比特率是500kbps。 是否有计划向其 Sug-1 GHz 配置中添加1或2Mbps 的频率? 或者我们可以获得不供正式使用的自定义配置吗?  

此致

Aivaras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aivaras:

    我们目前还没有相关计划、 但您可以阅读以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra682/swra682.pdf

    SmartRF Studio 7中的500 Kbps PHY 是使其能够以1Mbps 速率工作的一个很好的开始。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这非常有帮助、不知何故、我错过了这份宝贵的文档。 再次感谢。