This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:-174MHz 频带和403 -527MHz 的 PA 端口匹配电路

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1387355/cc1125-pa-port-matching-circuit-for-the-band-136-174mhz-and-403-527mhz

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1311R3

工具与软件:

我们找到了适用于 CC1125的 PA 端口的匹配电路、但它并未覆盖整个频段。 请为我们提供覆盖整个频段的应用电路、或为我们提供上述频率上 PA 端口的阻抗值、以便我们设计匹配电路。

所需的频率范围为:

1.甚高频-174MHz

2.超高频403 -527MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我建议您遵循适用于169 MHz 和433 MHz 的参考设计:

    https://www.ti.com/tool/CC1120EM-169-RD

    https://www.ti.com/tool/CC1120EMK-420-470

    我们有意将此阻抗数据从 SWRA640中删除、因为一些客户偏离了标准参考设计、并完全基于他们的仿真进行了新匹配。

    在仿真新的负载匹配到源阻抗时、这只是匹配基波阻抗。 借助我们的 De PA 类、还必须控制二次和三次谐波阻抗。

    除了 Tx 匹配之外、还必须匹配 Rx 才能实现出色的链路预算性能。 这不是通过仅匹配 Tx 侧来实现的。 在实验中、我们通过在芯片上执行负载和源拉动测量来推导参考设计。 不建议只是重新仿真设计并查找新的匹配项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到该模块将会大规模生产、我们是否可以要求 TI 对我们的特定频率范围进行重新仿真并为我们提供匹配电路? 如果 TI 无法满足该请求、我们可能需要重新考虑使用 CC1125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    如 CC1125数据表中所述、CC1125不支持原来帖子所列的部分频率范围:

    对于支持的频段、 不需要调整和设计新的匹配网络;使用 Diego 的答复中列出的参考设计时、您列出的频段的性能将会十分相似、强烈建议使用这些频段。

    CC131x 无线 MCU 系列支持 不同范围的频段、因此您可以评估哪些频段更符合您的要求。 从中删除  CC1311R3数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs256

     

    此致、

    Zack