This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:CC1310-90 Launchpad SMA 配置。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1398861/launchxl-cc1310-cc1310-90-launchpad-sma-configuration

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

工具与软件:

您好!
我想使用 SMA 而不是板载天线,根据文件我需要删除 A2和短 R158。
A1是什么? DNM 是什么意思? 我该如何处理它?

如果使用外部天线、信号传输范围是否会显著增加?
我使用了资源监视器中的 EasylinkTx 和 EasyLinkRx 示例。
我还使用以下引脚配置启用了 cc1190

LNA_EN 和 PA_EN
IOCPortConfigureSet (IOID_29、IOC_PORT_RFC_GPO0、IOC_IOMODE_NORMAL);

IOCPortConfigureSet (IOID_30、IOC_PORT_RFC_GPO1、IOC_IOMODE_NORMAL);

现在我能够传输到220米。
我可以传输到的最大距离是多少? 使用外部天线(使用 SMA 连接器)是否有助于扩大覆盖范围?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A1、A2和 A3是用于天线匹配的 PI 网络。 此板不需要 A1、因此已将其标记为 DNM、即"不安装"。

    此板上的天线性能良好、因此使用外部天线并不是自动提供的更大覆盖范围。 但是、这在很大程度上取决于板的方向。 使用 PCB 天线时、两个板应相互面对、以便获得最佳的覆盖范围性能。 即、每个板应"看到"完整的天线迹线、而不是板的边缘。  

    即使使用外部天线、电路板的方向也至关重要、因为偶极的辐射图就像是天线周围的环状环状图、天线顶部的辐射值为10-15 dB、天线周围的辐射值高达2.15 dBi。 因此、电路板的方向可影响高达+4.3dBi 及低至20dBi 至-30dBi 的链路预算。

    有关实际距离估算、请参阅距离估算器: www.ti.com/.../RF-RANGE-ESTIMATOR