主题中讨论的其他器件:CC1352P、
工具与软件:
CC1352P 和 CC1352P7是否可以参考 www.ti.com/.../swra523b.pdf 来实现低于1g 的天线多样性? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
CC1352P 和 CC1352P7是否可以参考 www.ti.com/.../swra523b.pdf 来实现低于1g 的天线多样性? 
尊敬的 Zhang:
请参阅:
谢谢、
Marie H.
要在系统 CPU 中实现天线分集、首先切换到天线1并启动 CMD_PROP_CS、然后切换到天线2并启动 CMD_PROP_CS。 如果天线1的结果优于天线2的结果、请切换到天线1以开始接收数据。 接收完成或超时后、重复上述步骤。 如果所有这些操作都在系统 CPU 中执行、而不是在无线电 CPU 中执行、则系统 CPU 的开关频率必须至少为每秒10,000次、甚至更快。 在这种情况下、系统 CPU 很难完成其他任务。 我们是否可以通过命令链将这些逻辑配置到无线电 CPU 中?