Thread 中讨论的其他器件:CC1200DK、 CC1200
工具与软件:
您好!
我们评估了用于项目的 CC1200板。 为此、我们准备了 CC1200DK。 该开发套件能够正常工作、但我们也在尝试将 CC1200连接到我们自己的电路板。 当使用我们自己的电路板时、CC1200不会响应我们的 SPI 命令、MISO 始终保持高电平。 在查看数据表和用户手册时、似乎我们的加电/启动序列存在问题。
启动时、我们发送0x30 SRES 命令(虽然这对于用户手册来说似乎不是必需的?)。 之后、我们尝试等待 MISO 变为低电平、将 nCS 置为低电平。 但是、始终不会变为低电平(即使我们等待的时间超过下面示波器上显示的时间)。
(蓝色:nCS、紫色:CLK、青色:mosi、黄色:miso)

RESET 命令的放大视图:

我们是否缺少一个步骤? 这可能是什么原因呢?