This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:低于1 GHz 论坛

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1397975/cc1310-sub-1-ghz-forum

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1312R、CC1312R7

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 CC1312R。 他们希望通过 TELEC 认证以下。

  • 日本 TELEC 认证,我需要感应特定频率的干扰信号,然后停止我的信号传输。

以下 E2E 适用于 CC1310、  

上面的 E2E 提到了 CC1312的一个链接(下面)。 不过、该链接仅针对发行说明。 您能否帮助确定可提供 TELEC 认证详细信息的确切链接?

=>[Erling]我们在适用于 CC1311R、CC1312R、CC1312R7器件的最新 SDK (6.10版)中实现了对此的支持、请参阅发行说明:  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABtW7La1LY-rjF6oV5OdyQ__BSEc4rl__LATEST 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    产品是基于 TI 15.4 Stack、还是使用自己的专有协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我们使用  TI 15.4 Stack 来处理 TELEC 认证。 我们还 尝试过将调节类型修改为"ARIB" 、但失败、也没有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    很抱歉重复询问。  我们 想知道如何在 Smart RF Studio 中执行此测试? 或对此请求的任何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我们使用  TI 15.4 Stack 来处理 TELEC 认证。 我们还 尝试过将调节类型修改为"ARIB" 、但失败、也没有错误。 您访问的页面不存在...

    我们可以在 ARIB 中的传感器和集电极之间建立连接。  

    我的问题是如何修改频道? (默认通道为 CH26/27、我们要根据认证请求修改为 CH39~59)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    如果需要信道之间的跳频、则应将模式更改为跳频。

    然后在网络下。 您可以选择要使用的信道、FH 信道掩码: