This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM869RD:CC1101EM - 433MHz 封装接收器

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1398054/cc1101-cc1190em869rd-cc1101em---433mhz-package-receiver

器件型号:CC1101-CC1190EM869RD
Thread 中讨论的其他器件:CC1101

工具与软件:

我一直在尝试从 RF 链路发送器- 434MHz - WRL-10534、一个 RF 遥控器和一个螺钉在 TPMS 传感器的包装。 到目前为止、我无法从这些器件中接收任何封装。我知道使用 RTL_433和 SDR 软件狗时这些器件的调制格式和基础频率、并且我知道通过在 Smart RF Studios 中查看 Continuous RX Mode、电路板正在接收来自器件的信号、但我无法接收封装的数据。 有没有一个软件可用于为这些器件中的任何一个找到波特率或通道间隔? 我曾尝试使用数据包监听器、但未能获取任何数据。