This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:SWSC002D 距离估算工具

Guru**** 2590140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1395841/cc1314r10-swsc002d-range-estimation-tool

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

TI 能否请记录用于计算距离估算的公式。 使用的平均有效增益是否与常规天线增益相同? 此外、0dBi 最大值仅可用、您可以在工具中添加正天线增益选项吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    平均有效增益是天线在所有方向和极化状态下的平均增益。

    原理 天线增益与不同 最大值 天线增益。  

    在官方测试机构进行 FCC 和 ETSI 测试时、通常需要最大天线增益。  

    但是对于 手持设备 器件、因为方向和位置未知或不在固定位置;最大天线增益是无用的。 这就是改用平均天线增益的原因。

    对于任何无源天线、平均天线增益绝不能为正。 但是、峰值天线增益可以是正的。  

    即、对于效率为100%的偶极、平均天线增益将为0dB。 但峰值天线增益将为2.15dBi。

    Excel 工作表使用2射线模型来计算距离。 如需更多信息、请参阅应用手册: https://www.ti.com/lit/swra479

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、了解了平均天线增益、但我们想要估算最大/最小链路预算、以便设置可用于峰值增益(dBi)将会很有帮助。 能否请 TI 修改.xls 以在工具中包含峰值增益、还允许定制增益值选择、目前这些值只是默认设置、用户无法添加值。  

    -亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可以通过多种方式实现。 您可以通过将输出功率降低 x dBs 来补偿较低天线增益的输出功率。  

    或者、对于实际的估算预期、我会保持天线增益不变、而只是在"Minimum Expected Range"和"Maximum Expected Range" 选项之间进行选择。 这会更改两个选项之间的链路裕量。 这里有第三种选择、即在理论上链路是可行的、但我不建议使用该方法、因为这样计算的链路裕度为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈、我们只需调整 Tx 功率来补偿增益差异、谢谢。