This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:无法找到用于 Sniffer 设置的固件文件

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X0-SDK, CC1350, TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1389150/launchxl-cc1350-unable-to-find-firmware-files-for-sniffer-setup

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X0-SDKCC1350TIMACWi-SUN

工具与软件:

我已安装 CC1350 LaunchPad、需要使用它来嗅探15.4协议中的数据包。  无法找到 需要安装在电路板上的固件文件。  我下载了 Simplelink-CC13x0-SDK、并下载了较新版本的 SDK (simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07)、但它没有 使用 SmartRF 闪存更新所需的 C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_30_00_xx\tools\ti154stack\TiWsPc2\sniffer_fw\smartbin 文件。

在哪里可以找到这些文件、或者是否有我可以安装的所有新版本?


谢谢!
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监听器固件与 SmartRF 数据包监听器2的安装一起提供(如下载监听器时提供的用户指南中所述)。

    如果安装在默认位置、则可在此处找到该文件:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\ciffer_fw\bin\cc13x0lp

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri

    谢谢你我有旧的信息表明我只能使用1.0.x 版本,所以我很高兴有新的版本可用。  但是、我想使用使用 Dissector 的15.4插件、即使我重新安装了 Sniffer 的 V2.1.18、我也在 Wireshare\plugins\4.0\目录中看不到这些 插件、并且它们不会显示在 Wireshark 的 About Plugins 下。  如何设置这些设置以便使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否遵循了此处提供的指南:

    SmartRF 协议数据包监听器—SimpleLink CC13x0 SDK TI 15.4-Stack 用户指南2.11.02.00文档

    和此处:

    SmartRF 数据包监听器2 v1.9.0用户指南—SmartRF 数据包监听器2用户指南文档

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、尤其是我试图 验证插件、但我没有这些插件、也不知道为什么插件不可用:  

    Wireshark 解析器设置

    1.打开 Wireshark 并验证插件是否已安装。 转到"Help"->"About Wireshark "、然后点击"Plugins"选项卡。 dissector 插件文件

    • ti802154ge-x (86/64)-2x.dll、
    • tirpi-x (86/64)-2x.dll 和
    • TI-ble-packet-info-x (86/64)-2x.dll

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    如果 在安装后找不到 Dissector 插件、您可以按照用户指南 Ilinked to 中的说明手动添加它们:

    我第一次尝试使用 Wireshark 3.0.14、但在这种情况下、我未安装文件。

    当我尝试 Wireshark 4.0.16时、它能正常工作。

    我使用了最新的数据包监听器2.

    请注意、如该指南中所述、Wireshark 需要安装在数据包监听器2之前。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关您尝试监听/解码的数据的信息。

    您应该使用我们的一个默认 TI15.4示例进行测试、这样 USS 到 TST 在这里就会很轻松。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri

    这适用于传感器/收集器项目。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以发布 pncap 文件吗?

    您是否检查了 Wireshark 中的 FCS 设置?

    谢谢、

    Marie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie、

    将 FCS 更改为 CRC-32未解决该问题。   如何上传 pcapng 文件以供您查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    可以使用"Insert"按钮并选择"Image/video/file"。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BadFCS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否可以尝试以下操作:

    在监听器助手中、选择选项->管道配置。 对于"Port"、选择 TIMAC/TI 802.15.4ge

    然后启动嗅探器和 Wireshark。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    确实解决了 FCS CRC 错误、非常感谢。

    我仍然看到没有加密密钥集-无法解密。  用于传感器/收集器项目的标准密钥的密钥应该放在什么位置?  下面是 Wireshark 中的消息:

    专家信息(警告/未解码):无加密密钥集-无法解密

    谢谢!
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我从未在 TI 15.4-Stack 上使用监听器测试解密。

    我已使用 Wi-SUN 对其进行了测试、说明如下:

     "Edit -> Preferences -> Protocol -> IEEE 802.15.4 -> Decryption Keys (编辑->首选项->协议-> IEEE 802.15.4 ->解密密钥)"。  

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/ti_wisunfan/html/wisun-guide/debugging-index.html#wireshark-setup

    (或者、您可以禁用收集器和传感器上的加密。)

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    我在您指定的位置添加了我正在使用的密钥(它是新密钥、而不是默认密钥)、并将其放入密钥0-4以防万一。  我仍然收到无法解密的消息。

    帧68962:线路上为134字节(1072位)、接口\\.\pipe\tiwspc_data 上为134字节(1072位)、id 0
    段号:1.
    接口 ID:0 (\\.\pipe\tiwspc_data)
    封装类型:RAW IPv4 (129)
    到达时间:1969年12月31日22:13:49.761324000东部标准时间
    [此数据包的时移:0.000000000秒]
    epoch 时间:11629.761324000秒
    [相对于上一捕获帧的时间差:0.038444000秒]
    [与上一显示帧相比的时间差:0.038444000秒]
    [自参考帧或第一帧以来的时间:11251.298249000秒]
    帧编号:68962
    帧长度:134字节(1072位)
    捕获长度:134字节(1072位)
    [帧被标记:false ]
    [忽略帧:false ]
    [帧中的协议:ip:udp:ti802.15.4ge.sunphy:data]
    [着色规则名称:UDP]
    [着色规则字符串:UDP]
    Internet 协议版本4、src:192.168.1.3、dst:192.168.1.3
    0100 版本:4
    .... 0101 =标头长度:20字节(5)
    差分服务字段:0x00 (DSCP:CS0、ECN:not-ECT)
    全长:134.
    标识:0x0000 (0)
    000.... = Flags:0x0
    ...0 0000 0000 0000 =片段偏移量:0
    生活时间: 128.
    协议:UDP (17)
    标头校验和:0xb710 [已禁用验证]
    [标头校验和状态:未验证]
    源地址:192.168.1.3
    目标地址:192.168.1.3
    用户数据报协议、src 端口:17757、dst 端口:17757
    源端口:17757
    目标端口:17757
    长度:114
    校验码:0xc061 [未验证]
    [校验和状态:未验证]
    [流索引:0]
    [时间戳]
    UDP 有效载荷(106字节)
    TI 802.15.4GE Sun PHY (无模式开关)
    PHR:0x0868、无模式开关
    0…… .... .... .... =模式切换:错误
    …………………… .... .... = FCS 类型:四个字节(0x0)
    .... 1…… .... .... =数据白化:true
    .... .000 0110 1000 =帧长度:104
    TI 802.15.4GE 数据、dst:0xaabb、src:0x0001
    帧控制字段:0x9869、帧类型:数据、启用安全功能、确认请求、PAN ID 压缩、 目标寻址模式:短/ 16位、源寻址模式:短/ 16位
    序列号:59
    目标 PAN:0x0001
    目标:0xaabb
    来源:0x0001
    [扩展源:TexasIns_00:15:01:fb:8f (00:12:4b:00:15:01:fb:8f)]
    [来源:7644]
    辅助安全标头:
    [专家信息(警告/未解码):无加密密钥集-无法解密]
    [无加密密钥集-无法解密]
    [严重级别:警告]
    [组:未解码]
    32位 MIC:0x8a01fe61
    32位 FCS:0xf5cf7779 (正确)
    数据(77字节)
    数据:b548031700f77e0a8cda46107d19318a1e7dd12b2343a9d37901e72ae24c316fe1c1dc5f…
    [长度:77]

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在这种情况下、我认为监听器不支持 TI 15.4-Stack 实现中的加密链接。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    请向小组咨询 Smart RF 监听器助手的想法。  Wireshark 应用程序有助于找出此项目的问题。  我要把这些信息拍下来,我真的需要看到它们里面有什么信息。  在对原型的问题进行故障排除时、这可能变得非常重要。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我建议您在处理此问题时关闭加密、然后在解决任何问题时重新打开加密。

    谢谢、

    Marie H.