This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:LP-EM-CC1354P10-6's RD 文件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1393757/lp-em-cc1354p10-lp-em-cc1354p10-6-s-rd-file

器件型号:LP-EM-CC1354P10

工具与软件:

您好!  

我正在查找 LP-EM-CC1354P10-6的 RD 设计文件。 但是 https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/swra640h/swra640h.pdf 中的链接 不再起作用。 我在生产文件夹中也找不到这个文件。  

您能将文件链接到我吗? 数据。  

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    似乎不在 TI.com 上提供。 我已经在2.4GHz 团队中上传了、因为我不确定哪个版本是最新的-我想我们可以直接在 E2E 中上传参考设计。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    我只是跟踪了解一下、好像 TI.com 上已经提供了这个工具: https://www.ti.com/lit/zip/swrc391

    因此、我会将该线程标记为"已解决"。

    此致、

    Zack