主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
HII、
我使用 CC2340R5 SDK 8.10。 我希望同时实现片上 OAD 和串行引导加载程序以及我的应用代码。
我已经完成了串行引导加载程序的 SysConfig 设置。 它在其他示例中正常工作。 但我不能在这种情况下工作
是否可以同时实现片上 OAD 和串行引导加载程序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Akash:
如果您使用自定义 SBL、则需要:
1.将该引导加载程序加载到闪存中
在 CCFG 中指定:应使用自定义引导加载程序;引导加载程序的矢量表(通常是其在闪存中的位置的起始地址)
器件本身有一个 ROM 串行引导加载程序(SPI 或 UART)、只要在 CCFG 中启用即可。 详细介绍了 ROM SBL 支持的命令 《主机接口技术参考手册》(第8章)。
希望这对您有所帮助。
此致
Ivan