This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:Wi-SUN 支持的频率

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1402311/cc1312r7-the-frequency-supported-by-wi-sun

器件型号:CC1312R7
Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUN

工具与软件:

您好!

我们有一款与无线通信相关的产品、工作频率低于1GHz、特别是408.925 MHz。 我们计划切换到 Wi-SUN 协议。 我已经查看了 Wi-SUN 联盟的"协议实施符合性声明(PICS)"、但我们地区不支持该频率。 但是、我们只能在我们的项目中使用此频率、因为它已获得频率监管机构的许可。 我不确定 TI 的 Wi-SUN 解决方案是否支持更改此操作的频率。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们的 TI Wi-SUN Stack 工程仅支持使用预定义的频带(基于区域)。 如果我正确理解了您、那么您需要使用 Wi-SUN 协议、只需替换频率即可。 您显然无法通过 Wi-SUN 联盟认证此产品。

    Wi-SUN FAN 是跳频网络。 您是计划添加更多频率、还是只是将其作为一个单频网络运行?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    感谢您的答复。 我在电力行业工作。 我们为部署物联网解决方案分配了特定的频率、即单频网络。 现在、我们不能使用除408.925 MHz 之外的任何频率。 很遗憾、该频率不在 Wi-SUN Alliance 支持的范围内。

    你有什么建议吗? 考虑过的 Wi-SUN 和 LoRa 之间的关系。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于一个频率、我们提供了 TI 15.4-Stack。 这是一个星型网络(其中的 Wi-SUN 是网状网络)。 我们有两种不同的模式:

    -信标模式,收集器发送周期性信标,推荐用于数据主要流向下游(收集器到传感器)的用例

    -非信标模式,收集器总是在监听和传感器发送数据,当他们想要(使用空闲信道评估),推荐用于数据主要流动上游(传感器到收集器)的用例

    我们使用 TI 15.4-Stack 支持多个 PHY、包括 SimpleLink 远距离5kbps PHY。

    如果您需要基于网状、IPv6或证书的安全性、那么我知道您为什么要使用 Wi-SUN。 如果不是、我建议使用 TI 15.4-Stack。

    谢谢、

    Marie H.