This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:正在读取 IEEE MAC 15.4 ID

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1402604/cc1354p10-reading-ieee-mac-15-4-id

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

您好、E2E:  

我打算使用 IEEE MAC ID (LSB)作为无线电数据包地址、为 SubGig NW 中的每个节点创建唯一性。 我可以看到有一些不同的寄存器和定义、如 SET_CCFG_IEEE-MAC_0 和 DEFAULT_CCFG_IEEE-MAC_0、但真的不知道如何在我的应用中得到这个唯一 ID 的一到两 LSB。 有人能帮助我了解相关过程或任何应用示例吗? 感谢您的帮助。  

此致、

Satya Raji.