This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:修订版 F、严重的数据包丢失

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1402282/cc1352p-revision-f-severe-packet-loss

器件型号:CC1352P

工具与软件:

你(们)好

我们遇到了一些(但不是所有) CC1352P 修订版 F 芯片在868MHz 频带上的严重丢包问题

我们使用传播协议2-GFSK、10kbps、5kHz 偏差、rxBw 136kHz、 开发板

有问题的修订版 F 芯片通常只能接收10个数据包中的一个。 丢失的数据包只是丢失、不会标记为 CRC 无关位、也不会检测同步字。 接收数据包的 RSSI 合理为-60dBm。
修订版 E 芯片可以顺利接收数据包

如果我们将 rxbw 从136kHz 降低到24.5至34.1kHz 之间的值、则问题似乎会消失、不再丢失数据包。 在38.9kHz 时、丢包情况再次出现、10个中有3到4个会丢失。

在2.4GHz 频带上、不会检测到此问题、同样、数据包 TX 在两个频带上也能按预期工作。

如何才能更好地解决这个问题? 它是否与 F 版本或 rxBw 真正相关、芯片在制造过程中损坏、还是在芯片与天线之间、或在哪里?

我们已排除固件、可以通过使用 SmartRF Studio 驱动无线电来重复此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    修订版 E 和修订版 F 之间的对讲机前端没有区别、因此不应是因为修订版更改。

    请分享您的测量设置以及测试结果的步骤。

    您是否尝试过 A-B-A 测试(在电路板之间交换一个修订版 E 和一个修订版 F 器件、看看问题是否仍然存在)?

    此致、

    Zack