This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何在 BLE 中的连接事件期间禁用我的外设?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1402960/cc2340r5-how-to-disable-my-peripherals-during-the-connection-event-in-ble

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我希望在连接间隔期间禁用 UART 外设、并在连接事件期间启用 UART 外设。 如何实现?

我已经通过在以下情况中添加断点来尝试执行此操作:

案例 BLEAPPUTIL_LINK_ESTABED_EVENT:

案例 BLEAPPUTIL_EVT_CONN_EVENT_CB:

这样做后、我什么都不能实现。

我应该怎么做才能实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:

    感谢您的咨询。  

    您使用的是哪个示例和 SDK? 您是否能够针对此应用共享您的代码片段/修改?

    此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我正在使用的示例是 ble_oad_onchip。

    我所使用的 SDK 为:8.10.01.02

    我曾试图对上面提到的案件设置断点。