This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用串行端口连续而不中断地发送数据包?

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1405380/cc2340r5-how-to-send-data-package-with-serial-port-continuously-without-interrupt

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

Dears、

我的客户正在测试 CC2340R5、他们在数据包中遇到了问题:

 调试时需要通过串行端口连续发送数据包、但当使用 SmartRF Studio 8 v1.0.0时、数据包发送将在大约5分钟后中断、并且无法持续发送。
请帮助建议如何使用 串行端口连续发送数据包而不中断? (需要持续发送的数据包类型包括:连续 TX、连续 RX、数据包 TX、数据包 RX)

非常感谢!