This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:收发器的谐波降低

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC1020, CC1311R3, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1401257/cc1020-harmonics-reduction-in-transceiver

器件型号:CC1020
主题中讨论的其他器件: CC1311R3CC1101、CC110L

工具与软件:

您好!

     我将 CC1020用作433MHz UHF 范围的收发器。 在 Tx 模式下以+8dBm 运行时、二次谐波功率电平过高、即-15dBc、而不是数据表中指定的-50dBc。 输出功率降低后(例如+1dBm)、谐波电平降低至-30dBc。

  • 为什么谐波电平会随着输出功率的增加而增加?
  • 为什么对于更高的输出功率、谐波电平不是固定在-30dBc?
  • 什么原因和如何降低谐波水平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了完成此步骤、您可以提供以下初始信息:

    • 该测试是使用定制硬件还是 TI EVM?
    • 您的测量设置是什么(可能这些是传导测量)? 您是否使用 SmartRF Studio 7来配置器件?
    • 您的射频设置是什么?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试的详细信息如下:

    • 在传导模式下使用定制硬件进行测试。
    • 寄存器值取自 Smart RF Studio 6、如下所述
    • 频率2A-39
    • 频率1A-F0
    • 频率0A-0F
    • CLK_A- 3A
    • 频率2B-39
    • 频率1B-FA
    • 频率0B-B9
    • CLK_B- 3A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否 更详细地描述您的测量设置?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    •  我们使用一个带有 CC1020作为发送器的电路板和另一个带有 CC1020作为接收器的电路板。
    • 我们为发送器制作了一个可提供2瓦和5瓦功率级别的外部 PA 模块。
    • 我们发现收发器本身的谐波电平高于433 MHz 的额定-50dBc。
    • 寄存器值中的 PA 功率级别为58、在频谱中观察到的值为+1.0dBm。
    • 测量设置顺序为:直流电源、收发器板、射频电缆(1.0dB 损耗)、频谱分析仪。
    • 收发器的电源电压为:+3.28V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您陈述时:

    我们发现收发器本身的谐波电平高于433 MHz 的额定-50dBc。

    您能否分享这方面的频谱分析仪屏幕截图? 您是否在收发器的平衡-非平衡变压器/滤波网络(或其他网络)之后焊接了半刚性电缆?

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请查看随附的三种不同 PA 功率级别的频谱图:

    低功耗:PA 稳压器- 01h 输出功率:-26dBm

    中等功率:PA 稳压器- 58h 输出功率:+1.3dBm

    高功率:功率放大器(PA)寄存器-快速傅里叶变换(FFh)输出功率:+8.0dBm

    请注意、定制电路板具有 SMA 插孔、采用穿孔 PCB 安装方式、之后还有一根射频电缆连接到频谱分析仪、插入损耗为0.15dB @433 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的图表。 假设这是单独的 CC1020 (未与外部 PA 结合)、这是我从您的回复中了解到的、即非常高的二次谐波、输出功率为~8dBm。

    值得查看您的硬件设计-请您使用提交  Sub-1GHz 设计审查提交内容:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

    我们建议改用较新的器件、例如 CC1101或 CC110L 收发器、或者 CC1311R3 SoC -这将使支持变得更容易、并且使用这些器件可以获得更好的射频性能。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以确认我们已收到设计评审。 我会将该主题标记为"已解决"、因为我们会通过电子邮件发送已完成的审核。

    此致、

    Zack