This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:SmartRF Studio 不能识别 launchpad 上的 CC1310。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1403924/launchxl-cc1310-smartrf-studio-doesn-t-recognize-cc1310-on-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我有2个 LAUNCHXL-CC1310并能很好地与 CCS 配置配合使用。

但当我将其连接到 SmartRF 残桩7时、它不会检测到如下所示的射频器件。

您能检查一下它有什么问题吗?

LaunchPad 版本如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一步、请关闭 CCS 和 SmartRF Studio、重新连接 LaunchPad、然后尝试使用 Uniflash  擦除整个闪存(Uniflash >设置和实用程序>手动擦除>擦除整个闪存):

    之后、关闭 UniFlash、重新连接 LaunchPad、然后尝试使用 SmartRF Studio 进行连接。  

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    感谢您的指导。

    擦除闪存后、仍然无法在 SmartRF Studio 上检测到 C1310。

    有其他方法可以解决它吗?

    此致、

    Scott。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    请您能否分享该板的照片(务必检查安装的接头是否正确)。

    此致、

    Zack