工具与软件:
您好!
我想用这款微控制器通过控制室网页对安装在机车内并通过无线控制的6个电动执行器进行控制、我想知道器件的无线范围、需要将摄像头连接到同一个器件以便从控制室监控执行器、器件的可靠性和耐用性。
这是适合我的应用的器件吗?如果是、请告诉我该器件的购买选项和成本。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想用这款微控制器通过控制室网页对安装在机车内并通过无线控制的6个电动执行器进行控制、我想知道器件的无线范围、需要将摄像头连接到同一个器件以便从控制室监控执行器、器件的可靠性和耐用性。
这是适合我的应用的器件吗?如果是、请告诉我该器件的购买选项和成本。
您好!
听起来 CC131x 器件可能适合您的应用。 此处有许多变量会影响覆盖范围和设计要求(包括所需存储器)、也会影响我们推荐为此使用的 CC131x 系列器件。
我建议您阅读以下文档、了解需要考虑的因素并描述器件之间的一些差异:
SWRA814 (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814 - 第1款 和 2.
具体成本将取决于您在器件中所需的特性和体积。
了解上述文档中概述的注意事项后、我们可以帮助您进一步讨论您的要求。
此致、
Zack
尊敬的 Pavan:
II 建议查看器件数据表(SWRA814最后一节提供了一个列表)、从而找到能够与所需外设数量以及您估计需要的闪存等相连接的器件。
所需的 PHY 等。 无线链路的性能在很大程度上取决于您要进行的操作和设计的环境(请查看我第一次答复中链接的 SWRA479)。
为此、最好联系当地的 TI 代表-您是否已经有 TI 销售联系人? 您的 E2E 帐户中的详细信息不完整、因此很难与当地的 TI 代表取得联系、但我会尝试这样做。
请在您联系后将此回复标记为"已解决"、因为这有助于我们跟踪支持。 如果您还有其他特定于设计的无线部分的问题、可以通过该问题创建另一个主题。
此致、
Zack
尊敬的 Zack:
我给当地的印度班加罗尔办事处销售团队写了一封邮件、没有得到他们的任何回复。
销售主管:selva@ti.com
这是来自 Marmon technologies India pvt LTD 的 Pavan (Marmon Holding USA)
邮件 ID:- pavan.kumar@marmon.com
联系电话:-+91-9738108098