This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1404755/cc1312r-cc1312r

器件型号:CC1312R

工具与软件:

您好!

我想用这款微控制器通过控制室网页对安装在机车内并通过无线控制的6个电动执行器进行控制、我想知道器件的无线范围、需要将摄像头连接到同一个器件以便从控制室监控执行器、器件的可靠性和耐用性。

这是适合我的应用的器件吗?如果是、请告诉我该器件的购买选项和成本。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来 CC131x 器件可能适合您的应用。 此处有许多变量会影响覆盖范围和设计要求(包括所需存储器)、也会影响我们推荐为此使用的 CC131x 系列器件。

    我建议您阅读以下文档、了解需要考虑的因素并描述器件之间的一些差异:

    具体成本将取决于您在器件中所需的特性和体积。

    了解上述文档中概述的注意事项后、我们可以帮助您进一步讨论您的要求。  

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    感谢您的回复。

    我想在铁路厂环境中使用该微控制器来自动控制机车在控制室的移动。

    我请您建议合适的微控制器来控制6个电动执行器、2个摄像头和所需的无线范围约4英里。

    谢谢

    Pavan

    Mob:-+ 91-9738108098

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    II 建议查看器件数据表(SWRA814最后一节提供了一个列表)、从而找到能够与所需外设数量以及您估计需要的闪存等相连接的器件。

    所需的 PHY 等。 无线链路的性能在很大程度上取决于您要进行的操作和设计的环境(请查看我第一次答复中链接的 SWRA479)。

    为此、最好联系当地的 TI 代表-您是否已经有 TI 销售联系人? 您的 E2E 帐户中的详细信息不完整、因此很难与当地的 TI 代表取得联系、但我会尝试这样做。

    请在您联系后将此回复标记为"已解决"、因为这有助于我们跟踪支持。 如果您还有其他特定于设计的无线部分的问题、可以通过该问题创建另一个主题。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    我给当地的印度班加罗尔办事处销售团队写了一封邮件、没有得到他们的任何回复。

    销售主管:selva@ti.com

    anatyavallabh@ti.com

    这是来自 Marmon technologies India pvt LTD 的 Pavan (Marmon Holding USA)

    邮件 ID:- pavan.kumar@marmon.com

    联系电话:-+91-9738108098

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能为我提供印度本地信息、班加罗尔 TI 代表详细联系方式将对我有所帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    区域团队应尽快与您联系;我不能再公开做更多、也不能为此提供时间表、因此我们将关闭此主题(请将其标记为"已解决")。

    我将向您发送朋友请求、这样您就不必为此问题发布另一个主题(但请在论坛中发布进一步的技术问题主题)。

    此致、

    Zack