This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:查找有关从传感器发送数据的设计帮助

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1311R3, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1406882/cc1101-looking-for-design-help-to-xmit-data-from-a-sensor

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC1311R3CC110L

工具与软件:

您好!

我们正在研究一个项目、以实现以下目标:

传感器->发送数据(使用 CC1101或其他)->接收和显示远程设备上的数据。  

这应该在 ISM 频带上。  

下面是一个实现以下目标的初步方框图:

发送:

  • 传感器连接至 UP (可以是模拟传感器或 I2C 传感器)
  • 最多处理数据(可能使用 STM32L431CCT6)<更喜欢使用 TI UP、但必须实现极低的成本和低功耗。  
  •  用于数据发送的无线电芯片 CC1101
  • 用于重置和配对的按钮
  • 五天
  • 预先认证

接收:  

  •  用于数据 接收的无线电芯片 CC1101  
  • 以便进行数据处理
  • 某种排序的显示。  

我的主要问题是关于上面的发送部分。  

是否有参考设计可提供一些特定于原理图和布局的反馈或方向?

非常感谢您对上述发送功能的反馈。  

谢谢

Arif  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    我会在 MSP 论坛上发布有关 TI MCU 建议的问题。 或者、您可以考虑 CC1311R3 SoC (用于低成本 SoC 解决方案)。

    我们可以提供许多硬件参考设计、但这在很大程度上取决于器件和所选的频带-请指定您打算使用的 ISM 频带。 我建议您确定在设计中使用哪款 TI 收发器或 SoC、然后为您的应用提供合适的参考设计建议。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zack 和感谢你的答复。  

    我们聘请了一名工程师为我们设置初步规格、他提供了  STM32L431CCT6和  CC1101。  

    我们仍然没有设置频率、所以我们是开放的。 但它处于  CC1101规格之内。  

    我看了一下  CC1311R3 SoC、它看上去一切正常。 可替换上面的两个器件。  

    我们需要传感器侧的低成本 BOM、并且需要大约100m (LOS)的范围。 这将是一种一次性器件。  

    正如我之前所说的、我更愿意在传感器端的大多数组件上使用 TI 解决方案。  

    您能否提供这些信息的指导或您是否需要更多信息?

    谢谢 agian。

    Arif  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    CC1311R3被设计为 CC131x 器件的低成本选件。 快速参考是  SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814 、获取硬件概述。

    100M LOS 范围不应该是问题、但它确实取决于您的环境(例如、室内与室外)和 Phy。 您可以使用我们的工具来估算预期范围(随附的应用手册说明了如何使用它):

    如果您的设计需要考虑到这一点、868/PCB 频带允许使用比433 MHz 更小的915 MHz 天线尺寸。 这部分取决于它针对的是哪个(些)地区的认证。

    替代方案是 MSP MCU + CC110L ( CC110L 数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs109)、这是 CC1101的成本优化版本。

    此致、

    Zack