This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:平衡-非平衡变压器433MHz

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1407227/cc1311r3-balun-433mhz

器件型号:CC1311R3
Thread 中讨论的其他器件:CC1352P

工具与软件:

大家好、我们需要帮助。 我们有一些尺寸问题。 有人知道吗、如果该芯片是433 MHz 处的集成式平衡-非平衡变压器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅  第8款 的值  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 、获取可用的 IPC 列表。

    对于433 MHz:

    • 有 Walsin 生产的 RFBLN2520090YC3T10、但它可能已停产(但仍有库存)。  
    • LFB21433MDZ6F112、由 Murata 提供。 这是双频带 IPC、但您可以仅使用低于1GHz 端口(这些端口相匹配可用于433 MHz 运行)并断开2.4GHz 输入。

    中的布局建议  SWRA629  (适用于 CC1352和 CC1352P 的匹配滤波器平衡-非平衡变压器): https://www.ti.com/lit/swra629 也适用于433 MHz IPC、您可以使用这里提到的参考设计作为起点。

    请注意、Murata 器件的低于1GHz 路径需要中提到的2个外部电容器  第2.2.2节。 在433 MHz 运行时将是:

    • 对于0402封装尺寸元件、请使用值330 pF。
    • 对于0201封装尺寸元件、使用的值为470 pF。
    此致、
    Zack