This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:芯片应用问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10, CC1354P10, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1404954/cc1354p10-application-issues-of-chips

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354R10、、 CC1352P7

工具与软件:

我们使用 CC1354R10 8*8mm VQFN (64)作为传感器端子、使用 CC1354P10也采用8*8mm VQFN (64)封装作为与终端传感器匹配的网关收发器。
这两个芯片的应用匹配有什么问题、比如 P10的输出功率是否可以调吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果两个器件上的 PHY 设置相同(数据速率、偏差等)、 就能够进行通信。 可以根据需要在两个器件上单独调节输出功率。

    您可以使用、初步测试两种设计上的 PHY 设置是否正确  SmartRF Studio 7:  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO 、然后将这些设置导出到 CCS 以进行固件开发。

    此致、

    Zack  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、Sidewalk 是 Amazon 的一项自组织网状网络功能。 是否有任何使用此功能的参考资料? 我们购买的芯片或开发板是否提供此功能? 这是一个非常有用的功能。 我们正在尝试使用 CC1354P10芯片上提供的 Sidewalk 功能、我们需要制造商为此提供支持和文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将邀请一位同事来帮助解答该问题。

    同时、您可以查看以下有关 Amazon Sidewalk 的 SDK 文档: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGHbsuUhSH96ZG5AXxRl3A__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST 

    为了供将来参考、请为单独的主题创建单独的主题、因为它使 TI 能够更轻松地跟踪支持、并使其他论坛用户能够更轻松地找到特定问题的答案。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们目前在 CC1354P10上不支持 Sidewalk、因为我们仅在 CC1352P7上提供支持。

    此致、

    Arthur