This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:滤波器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1408084/cc1312r-filter

器件型号:CC1312R

工具与软件:

你(们)好

我正在使用 CC1312设计发送器电路、

我们假设电路在一个电路中满足以下频率。
300MHz、400MHz、900MHz 和1200MHz 频段。

我正在思考如何消除杂散波(二次和三次谐波)、因为它们很高。

可使用 LC 滤波器滤除1200MHz 频带。 不过、LC 滤波器电路无法消除300MHz 和400MHz 频带中的谐波、因为它们处于1200MHz 频带内。

那么、您能否告诉我、我是否可以设置能够减少谐波的数字滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能非常困难、并且器件中没有数字滤波器。

    您可以研究在每个频带的边缘是否有足够尖锐的锯齿滤波器。

    此致、

    Zack