This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK:mbed - CoAP 支持计划

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1409113/simplelink-lowpower-sdk-mbed---coap-support-plan

器件型号:SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUN

工具与软件:

您好!

因为 Mbed 已停止支持其操作系统。 CoAP 库 (以及其他使用的 mbed 框架)的规划是什么?

当前的 CoAP 实现 缺少对 RFC 7967的支持 、后者允许单向消息。 它也缺乏对分类反应的支持。 这两者都是在 Wi-SUN 等低带宽情况下减少网络使用的关键。 在何时添加它们时是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    我们无法在公共论坛上回答路线图问题。 如需更多相关信息、请直接与我们联系。

    关于 CoAP 功能、我会与研发部门联系、我们也会与您联系。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    我咨询了 研发部门 请联系以直接支持您的功能请求。

    此致、
    等等