This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:Uniflash 命令行 WriteSecIeee 的命令格式

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1311R3, CC1311P3, SEGGER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1408166/cc1311r3-command-format-for-uniflash-command-line-writesecieee

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC1311P3SEGGER

工具与软件:

我的客户需要使用 Uniflash 命令行进行产品线编程。 它们需要在编程后对辅助 IEEE 地址进行编程、以及禁用 JTAG 访问并设置写保护扇区。 有关 Uniflash 命令行的以下问题、请提供帮助:

1.如何刷新第二个 Mac 地址? 尝试了 WriteSecIeee 的以下输入、但它们都不起作用:

      

2.如何 同时刷写8个设备,所以有8个 jlink 连接到一台计算机,如何具体用 jlink SN 刷写相应的设备?  

3.如何在所有闪存过程完成后锁定 JTAG ?

4.如何通过 uniflash CLI 更新写保护扇区?

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1)请查看以下帖子:

    (+) CCS/CC1310:Uniflash 生成的 dslite 命令行实用程序无法对辅助 IEEE MAC 进行编程- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛

    对于其余问题、我会将此主题重新分配给支持 Uniflash 的人员。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    对于问题1)、我已经阅读了您分享的帖子、但它没有提供工作命令格式、它使用设置文件对地址进行编程、而客户需要使用-A WriteSecIeee 为每个板写入一个唯一的地址。

    实际上,我找到了另一篇文章,帮助:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/752772/cc2652r-uniflash-command-line-cannot-write-secondary-ble-address-to-cc2652

    我可以使用类似的命令对 IEEE 辅助地址进行编程:

    dslite.bat -c user_files\configs\cc1311p3.ccxml -s DeviceIeeSecondary ="11:22:33:44:55:66:77:88"-e -f user_files\images\sensor_LP_CC1311R3_tirtos7_ticlang.hex -A WriteSecIeee

    客户还有另一个新问题:如何使用 Uniflash CLI 将电容阵列增量值写入器件?

    此致、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    我找到此文档、似乎可以回答问题2):

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-uniflash_multiple_boards.html

    但客户将 J-Link 与 Uniflash 配合使用、您能否与 CCS 团队确认上面链接中的方法是否也适用于 J-Link?

    此致、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="168885" url="~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1408166/cc1311r3-command-format-for-uniflash-command-line-writesecieee/5393824 #5393824"]但是客户使用的是具有 Uniflash 的 J-Link、您能向 CCS 团队确认上述链接中的方法是否也适用于 J-Link 吗?

    可以、如果 UniFlash 支持此连接类型(即 J-Link)、那么您所引用的文档也适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    借助 XDS110、我们可以通过 SN 编号来指定、如何使用 J-Link 来实现?

    此致、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于写入 hte cap-array delta、没有专门的命令可使用 Uniflash CLI 执行此操作:

    我将看到 KI 是否 可以对有关序列号的问题发表评论。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 XDS110、我们可以通过 SN 编号来指定如何使用 J-Link 来指定?

    啊、您是对的。 我忘记了这个细节。 多探针环境仅适用于基于 XDS 的调试探针。 我的道歉。 可能值得直接向 Segger 跟进、以查看他们是否知道在 CCS 中使用某种方法来启用此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的澄清。 我会将这条消息传递给客户、看看他们是否可以切换到 XDS110、谢谢。

    此致、

    沭阳县