This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:如何创建 WiSUN FHSS 和 DH1CF 固件进行验证

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1407902/cc1312r7-how-to-create-a-wisun-fhss-and-dh1cf-firmware-for-validation

器件型号:CC1312R7
Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUN

工具与软件:

您好!

目前、有人要求创建一个简单的固件来模拟节点加入网络后 WiSUN 的 FHSS 行为、因为基本上、节点应使用 DH1CF 的随机频率列表进行跳跃、以便我们可以看到这种行为、而无需等待节点连接、因为在初始步骤期间、堆栈会在频谱中按顺序跳跃。 有什么关于如何继续的提示?

提前感谢、
Thiago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thiago:

    您说的是一种测试模式、在该模式下、您无需连接到对等器件即可在一个器件上测试跳频?

    对于 TI 15.4-Stack、我们有测试模式。 我不确定我们是否有同样的 TI Wi-SUN FAN 堆栈。 让我来看看我们的软件开发团队。

    https://www.ti.com/lit/an/swra529a/swra529a.pdf?ts = 17253490363&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:
    是的、我们正在寻找 FCC 合规性测试模式(我们要验证 WiSUN 的 BZ PHY)。 我已经检查了15.4传感器测试模式、为了在配置 syscfg 后使用该模式、我是否应该等待传感器连接到收集器?


    此外、我已将传感器的 Fh 通道掩码配置为类似 WiSUN 的 BZ PHY、如果没有 WiSUN 测试模式、可以满足我们的需求。

    提前感谢、
    Thiago。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thiago:

    遗憾的是、我们没有路由器节点可以独立于边界路由器传输这些数据包的测试模式。

    我们建议设置边界路由器、但使用较低的 Tx 功率、例如 BR 上为0dB、RN 上的最高值。

    谢谢、

    Marie H.