This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:无法对原型器件进行编程

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1406872/cc1312psip-unable-to-program-prototype-device

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

当我尝试在 CCS 12.6中加载或调试时、项目返回的结果是这样的[这只是随机启动、有时会在一天内出现问题(PC 关闭?)]:

>通过串行引导加载程序连接失败:设备无响应。 器件可能未处于引导加载程序模式。 重置设备并重试。

如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。

>启动对目标的访问:使用2针 cJTAG 的 COM5。

>无法创建设备对象。

>启动对目标的访问:使用2针 cJTAG 的 COM22。

>设备无响应。 器件可能未处于引导加载程序模式。 重置设备并重试。

如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。

>通过串行引导加载程序连接失败:设备无响应。 器件可能未处于引导加载程序模式。 重置设备并重试。

如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。

>无法创建设备对象。

我可以执行什么操作来重置连接、是否有什么操作会导致此问题?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是在您的定制电路板上发生的、还是在 Launchpad 上发生的? 此外、您是否实际在 SysConfig 中启用了引导加载程序后门?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    对于定制电路板、Launchpad 不存在此问题。  但是、今天我找到了另一个连接 XDS110、XDS-00000000、它可以通过此接口进行编程。  另一个接口显示了正确的 USB COM 端口、但不再工作。

    Kevin