This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:无法为超过15dB 的无线电功率设置 SysConfig 配置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1406894/cc1312psip-unable-to-set-sysconfig-configuration-for-over-15db-radio-power

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

当使用传感器/收集器项目并将1MHz 无线电功率设置为超过15dB 时、会显示一条有关频率和天线增益所需要求的消息。  如果我尝试编译、它会在编译阶段出现错误。  如果我指示忽略它、它将损坏 SysConfig。  我该如何处理?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    使用7.41 SDK 和以下 SysConfig 配置:

    项目就会顺利构建。 您能否共享 SysConfig 文件?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    我今天再次尝试 针对19dBm 设置的原型设置我的项目、但是他们编译时收到了警告、而不是像以前那样收到错误。  我知道当我退出 CCS 时、某些事情会更好。  这一定是其中一次。

    Kevin