This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:使用定制数据结构填充框架

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1409767/launchxl-cc26x2r1-filling-frame-with-customized-data-structure

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

您好!
我想使用 TI 15.4 Stack 中的传感器和收集器模板通过低于1GHz 发送定制数据、但到这里只发送了25字节、而不是200字节
如果我发送超过25 它显示的 代码错误帧过长0xe5或传感器没有更多的响应到网络.

如何处理,以发送尽可能多的字节,我想!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想请您说明在这里使用的是哪种设备吗?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然、我将 ti launchpad cc2642r1/cc2652r1同时用于收集器和传感器应用。

    最棒的待遇!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指定此内容。 由于您的主题被我们的系统错误标记、因此对延迟的答案深表歉意。  

    您能否提供监听器日志来同时显示故障数据包和有效数据包?

    您是否还可以提供一些代码片段、以显示您在工作和非工作情况之间所做的更改?

    此致、