This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:为 PA 和 LNA 配置射频内核数据信号

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1410704/lp-em-cc1354p10-configuring-rf-core-data-signals-for-pa-and-lna

器件型号:LP-EM-CC1354P10

工具与软件:

大家好!

我在低于1GHz 模式下运行时无法从 RFC_GPO 引脚获得正确的输出。

MUX 代码(在 BIOS 启动前调用)–

  • GPIO_setConfigAndMux (GPIO_DIO43_CONST、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_HIGH、IOC_PORT_RFC_GPO0);
  • GPIO_setConfigAndMux (GPIO_DIO42_CONST、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_HIGH、IOC_PORT_RFC_GPO3);
  • GPIO_setConfigAndMux (GPIO_DIO44_CONST、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_HIGH、IOC_PORT_RFC_GPO1);
  • GPIO_setConfigAndMux (GPIO_DIO41_CONST、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_HIGH、IOC_PORT_RFC_GPO2);

收音机设置-  

  • 38.4K Bits/Sec - 902到928 MHz:50个通道
  • GFSK 调制。  频率偏差= 19.043KHz
  • 16字节的前导码和2字节的同步字
  • 无线电始终处于 RX 开启状态、并且每2.7毫秒改变一次通道

 

下面是逻辑分析仪输出、 其中无线电在 RX 持续开启的情况下每2.7ms 切换一个通道。  

观察-  

  1. TX 线路切换、无任何传输
  2. LNA 线路在频率变化之间切换
  3. 合成器校准后、PA 线下降

有人能解释这种行为以及如何纠正这种行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    我们会在内部对其进行查看、因此我们将直接通过电子邮件进行回复。

    此致、

    Zack