This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:低于1 GHz 论坛

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1381686/launchxl-cc1310-sub-1-ghz-forum

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC1310

工具与软件:

大家好、

我要调试整个错误、任何人能帮我纠正这个错误吗?  

初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能有一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件和序列号。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。

此外、在 CCS Studio 中、我在测试连接时出现以下错误。

[开始:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针]

执行命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -S 完整性

[结果]


--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

C:\Users\Verne\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
ccs1271\0\0\BrdBat\testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioxds110.dll"。
库构建日期为"2024年4月19日"。
库编译时间为"14:04:01"。
库软件包版本为"12.7.0.00130"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

--- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------

将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
控制器是采用 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

硬打开控制器时出错。

--- [发生错误且此实用程序已中止]--------

此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

值为"-241"(0xffffff0f)。
标题为"SC_ERR_ROUTER_SECURE_SUBPATH"。

说明如下:
无法访问路由器子路径。
可能发生了安全错误。
确保设备已解锁。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试对闪存进行一次整体擦除吗? 可以使用 Uniflash 或 Flash Programmer 2。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    尝试使用 Uniflash 和 Flash Programmer 2进行硬复位。 仍显示 Device 已锁定。 我已附上下面的屏幕截图、请在这方面帮助我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我认为我无法进一步帮助您。 听起来器件的调试接口已完全锁定。

    如果你解释发生这种情况时发生了什么,我可以尝试帮助你避免它发生在未来。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用了 Resource Explorer 中提供的集中器和节点示例。 节点板已连接到计算机、我们在计算机中通过 Putty 窗口监控 ADC 值。
    集中器板由节点板的5V GND 引脚本身供电。

    通信成功发生、一段时间后突然停止。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我可以使用另一个 cc1310-90板调试器对此板进行编程吗...因为调试器部分和 cc1310通过跳线隔离...我可以移除所有这些跳线并从另一个板上进行连接吗?

    就像使用右侧(调试器侧)从板的工作,通过桥接所有跳线来编码故障的板...
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以从其他 LaunchPad 中使用 XDS110。

    但如果是 CC1310器件本身、这将无济于事。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、
    我曾尝试使用工作调试器从另一个板桥接引脚、但它不起作用、它会给出以下错误。
    我是否需要更改任何特定跳线?

    还尝试了两个工作板(尝试调试和使用另一个电路板调试器)、它给出了相同的错误。
    我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要仔细检查跳线是否正确连接、是否已 按以下方式连接 XDS110接头(来自 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887212/faq-launchxl-cc1352p-debugger-firmware-upgrade-failure )?

    然后、您可以将其连接到要编程的器件的下排接头(CC1310侧)。 或者、您可以使用  ARM 10引脚 JTAG 电缆来实现相同的用途。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以 所以我必须使用另一个正在工作的调试器来拯救这个调试器...我对吗? 将试用并让您很快了解结果。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC1310

    工具与软件:

    大家好、

    继续前面的讨论 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1381686/launchxl-cc1310-sub-1-ghz-forum)我正在使用在线云 CCS IDE、因此未提及指定路径。
    我能否获得执行此过程所需的文件...
    谢谢你