This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:是否有 CC1314R10的 FCC 和 AMP;CE 认证报告?

Guru**** 2524680 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, LP-EM-CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1411811/cc1314r10-is-there-any-fcc-ce-certification-reports-for-cc1314r10

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

您好、TI 专家:

 标题是、TI 是否有任何关于 CC1314R10的 FCC 和 CE 认证报告要分享?

此致、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI:

    您是否有 CC1314 EVB (LP-EM-CC1314R10)的 RF (TX 和 RX 性能验证) DVT 测试报告?

    谢谢!

    来自 WNC 的 Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    CC1314R10器件本身没有 FCC 和 CE 测试报告、客户必须自行认证其射频产品(这符合法规、因为仅  销售经过预先认证的射频模块)。 如果遵循我们的参考设计、则 CC1314R10是为符合中列出的标准的系统设计的  第1页  状态  CC1314R10数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs270

    请参阅  第6款  堆叠主题的示例: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1094190/cc1352p-cc1352p-sub-1ghz-rf-certification  

    这些 LaunchPad 必须完全符合 CE 标准并由官方测试机构进行验证才能出售。  因此、LP-EM-CC1314R10 具有  EU 符合性声明 、可在此处查看: https://www.ti.com/lit/sszqqt0、 但不需要 FCC 认证、因为它是评估硬件、只有 LP 没有作为模块化认证进行测试、因此它们不能被重复使用、就像它们是认证模块一样。

    对于 DVT -您需要哪些细节?  第7款 状态  CC1314R10数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs270 提供在 CC1314R10器件上执行表征的结果(因此会报告实际测量数据)。

    此致、

    Zack