This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:向后兼容 CC1120

Guru**** 2815095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1394776/cc1354p10-backward-compatibility-with-cc1120

器件型号:CC1354P10
Thread 中讨论的其他器件:CC1120CC1020

工具与软件:

您好、E2E:

我打算以2FSK 模式在 CC1354和 CC1120之间使用无线电。 尝试匹配 SubGig 无线电数据包结构时、旧无线电设置需要没有同步字、而 CC1354则 Rx 需要数据包结构和 CC1354/Tx 结构至少需要一个8位同步字。   

我的 ealier 项目基于 CC1120的位置没有同步字。

是否缺少任何可完全消除 CC1354中同步字的选项或寄存器设置? 提前感谢。   

此致、

Satya Raji.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    无法选择完全禁用任何 CC131x 或 CC135x 器件的同步字。

    您可能能够找到解决方法、请参阅以下主题中的回复(忽略曼彻斯特编码部分): https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1265648/launchxl-cc1310-rf-parameter-frame-create 

    专有 RF 用户指南的以下部分也可使用: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/cc1101-migration.html#asynchronous-and-synchronous-serial-operation 

    但是、异步模式的性能可能会导致性能降低。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EE:

    感谢您提供的信息。 奇怪的是、我的应用程序不需要前导码和同步字。 我所要做的就是将长度字节作为第一个字节进行接收/传输。 所有其他同步字和前导码都是在数据包应用负载中实现的。 是否有任何变通办法,你可以建议? 感谢您抽出时间。  

    此致、

    Satya Raji.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    我需要内部询问此问题、以了解是否有解决方法、我将在本周结束时与您联系。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    您从内部团队收到的更多信息? 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    关于:

    我所要做的就是将长度字节作为第一个字节进行接收/传输。 所有其他同步字和前导码都是在数据包应用负载中实现的。

    长度不能作为第一个字节、也不能包含同步和前导码。  CC1120或 CC1354不会接收一个数据包的所有字节、因此必须首先设置某个值才能使 AGG 稳定等

    请能否与 CC1120共享发送/接收的示例数据包以及寄存器配置? 这将有助于澄清我们的一些问题。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一些基于 CC1020和 CC1120的无线电、其中没有配置 MAC 层前导码和同步字。 所有前导码和同步字都嵌入在应用程序有效负载中。 FSK、9600位速率、4050Hz 偏差和 RxFilter BW:30K。  

    我找到了前导码和同步字的一些权变措施。 但传统无线电以 UART 模式运行。 我知道 UART 模式在 CC1354中不可用、但当我本周早些时候与 TI FAE 沟通时、我听说有一个模式可以在 CC1354中启用这种"透明模式"。 您能帮助我如何激活或操作透明模式吗?  

    感谢您的帮助。 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    我们仍然需要知道数据包的详细信息(尤其是实际写入到负载的前导码和同步内容)才能帮助-请提供它们。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还提供您使用的完整 CC1120寄存器设置集、如部分中要求的 Zack 所示。 第4次。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、  

    我认为不是最好在此页面上发布所有寄存器设置。 如果您中的一人可以通过1-1消息上网、我可以分享更多详细信息。 希望你理解我的意图。 在这两者之间、您能帮助我如何使用 CC1354的透明模式和 GPIO 引脚来输入/输出射频流量吗? 谢谢。  

    此致、

    Satya Raji.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    请参阅以下有关如何输出MCE_GPO1到引脚的信息: 将射频内核信号路由到物理引脚—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK 专有射频用户指南6.30.00文档

    此致、

    Zack